This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:双路 DC50V 至+400VDC 电源

Guru**** 2581065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230450/tmdssolaruinvkit-dual-dc50v-to-400vdc-power-supply

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035TMS320F280039C

您好、专家!

你好! 请在下面的客户咨询中帮助我们。

1. 在 TMDSSOLARUINVKIT 中使用双 DC50V 至+400VDC 电源有何优势? 两个变压器 T1和 T2的效率更高、反激式电源 DC50V 至+400VDC 或干扰更少或功耗更少、发热更少?

2. 在 TMDSSOLARUINVKIT 的初级钳位反激式功率级中使用两个变压器 T1、T2和 PWM 控制的目的是什么?

3.  我们正在尝试根据您的 TMDSSOLARUINVKIT 降低我们的太阳能微型逆变器的成本,有一个问题。 仅使用一个变压器进行50V 至400V 的反激式电源是否足够?

非常感谢你的评分

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 您好、双反激式变压器的用途是减少电流纹波和功率耗散。 对于更高的额定功率、您可以考虑替代单级拓扑。 您打算使用哪种 C2000器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navaneeth:

    客户 计划使用 TMS320F28035。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、我们推荐28003x 系列- TMS320F280039C 数据表、产品信息和支持| 适用于微型逆变器的 TI.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navaneeth:

    非常感谢。

    我认为您推荐 TMS320F280039C、但您是否具有具有 TMS320F280039C MCU 的微型逆变器参考板? 请分享相关文档。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用  TMS320F280039C 的参考设计将在今年晚些时候推出。