请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 如果我要在全桥逆变器的栅极驱动20kHz PWM、我需要 HRPWM 还是只需要常规 PWM?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我要在全桥逆变器的栅极驱动20kHz PWM、我需要 HRPWM 还是只需要常规 PWM?
谢谢。
大家好、tekster、
查看器件技术参考手册(TRM) 表26-15. PWM 和 HRPWM 的分辨率,我们可以看到很多技术数据,关于什么设备是能够-最重要的是,我们可以看到 下面的注释 (强调我的)!

器件数据表中提供了有关 EPWM 和 HRPWM 确切功能的更多详细信息、但我发现此说明通常是准确的。 常规 ePWM 应该可以正常工作、无需 HRPWM。
此致、
Jason Osborn
注意:这篇文章的要点 粗体显示。