This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:PWM 或 HRPWM

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232914/tms320f28388d-pwm-or-hrpwm

器件型号:TMS320F28388D

如果我要在全桥逆变器的栅极驱动20kHz PWM、我需要 HRPWM 还是只需要常规 PWM?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tekster、

    查看器件技术参考手册(TRM) 表26-15. PWM 和 HRPWM 的分辨率,我们可以看到很多技术数据,关于什么设备是能够-最重要的是,我们可以看到 下面的注释 (强调我的)!

    器件数据表中提供了有关 EPWM 和 HRPWM 确切功能的更多详细信息、但我发现此说明通常是准确的。  常规 ePWM 应该可以正常工作、无需 HRPWM。

    此致、
    Jason Osborn
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。