This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何处理 CAN 通信故障

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232996/tms320f28377s-can-communication-failure-how-to-handle

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

切断 CAN 通信线路 M_CANRXA 或 M_CANTXA 或隔离芯片 Vcom_5V 电源、CAN 通信中断、然后重新连接以上中断线路、CAN 通信无法恢复。 我想问一下、此时会触发哪种 CAN 通信故障、如何处理? 是否有编程参考手册? 谢谢

您可以帮助检查此案例?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我可以问一下此时触发了哪种 CAN 通信故障吗

    这称为"总线关闭"状态。 确切的行为由错误计数器确定、如 Bosh CAN 规范中所述。

    Unknown 说:
    是否有编程参考手册?

    请参阅 driverlib 的 can.h 中的函数 CAN_enableAutoBusOn ()和 CAN_setAutoBusOnTime ()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动切断线路可能会引入多种错误、导致节点进入总线关闭状态。 Kier 指出、该模块具有自动脱离总线恢复功能。