请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
切断 CAN 通信线路 M_CANRXA 或 M_CANTXA 或隔离芯片 Vcom_5V 电源、CAN 通信中断、然后重新连接以上中断线路、CAN 通信无法恢复。 我想问一下、此时会触发哪种 CAN 通信故障、如何处理? 是否有编程参考手册? 谢谢
您可以帮助检查此案例?
谢谢。此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
切断 CAN 通信线路 M_CANRXA 或 M_CANTXA 或隔离芯片 Vcom_5V 电源、CAN 通信中断、然后重新连接以上中断线路、CAN 通信无法恢复。 我想问一下、此时会触发哪种 CAN 通信故障、如何处理? 是否有编程参考手册? 谢谢
您可以帮助检查此案例?
谢谢。此致、
本