This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:高分辨率 PWM 的最低工作频率。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232970/tms320f28388d-minimum-frequency-of-operation-for-high-resolution-pwms

器件型号:TMS320F28388D

高分辨率 PWM 是否以特定的最低频率运行?  我在数据表中似乎回忆起高分辨率 PWM 的最低60MHz。

谢谢

tekster。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tekster、

    我目前正在研究这项计划的详细内容、将在一两天内与您联系。 附加的图像(强调/突出显示)是您所指的数据表部分。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tekster、

    我能够与我的同事交谈并确认我 已经合理确定的情况。 本质上、此注释意味着 EPWMCLK 启用了 HRPWM 的 ePWM 模块的开发流程 必须至少为60MHz 。 数字电源模块 对于 ePWM 以20kHz 等频率运行的能力没有影响 在这种情况下,它只需调整所需的计算来确定 TBPRD、CMPx 等的值,如中所述 器件 TRM 第 26.4.3节"计算 PWM 周期和频率"

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Jason Osborn
    注意:这篇文章的要点 粗体显示。