请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 高分辨率 PWM 是否以特定的最低频率运行? 我在数据表中似乎回忆起高分辨率 PWM 的最低60MHz。
谢谢
tekster。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高分辨率 PWM 是否以特定的最低频率运行? 我在数据表中似乎回忆起高分辨率 PWM 的最低60MHz。
谢谢
tekster。
大家好、tekster、
我能够与我的同事交谈并确认我 已经合理确定的情况。 本质上、此注释意味着 EPWMCLK 启用了 HRPWM 的 ePWM 模块的开发流程 必须至少为60MHz 。 数字电源模块 对于 ePWM 以20kHz 等频率运行的能力没有影响 在这种情况下,它只需调整所需的计算来确定 TBPRD、CMPx 等的值,如中所述 器件 TRM 第 26.4.3节"计算 PWM 周期和频率"。
我希望这对您有所帮助!
此致、
Jason Osborn
注意:这篇文章的要点 粗体显示。