主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TIDM-02008、
您好!
我将"TIDM-1000-Vienna 整流器基础三相 PFC "与从 C2000Ware_DigitalPower_SDK - 4.03.01.00导入的"F280049C" controlCARD 搭配使用。 在电路板上施加三相电压源并运行固件时、效果很好。 同时、如果我在几秒钟内关闭三相电压源并再次应用它、它直到我复位固件后才会工作。 我该如何处理这种情况? 我希望在三相电压返回电路板后使 PFC 工作。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将"TIDM-1000-Vienna 整流器基础三相 PFC "与从 C2000Ware_DigitalPower_SDK - 4.03.01.00导入的"F280049C" controlCARD 搭配使用。 在电路板上施加三相电压源并运行固件时、效果很好。 同时、如果我在几秒钟内关闭三相电压源并再次应用它、它直到我复位固件后才会工作。 我该如何处理这种情况? 我希望在三相电压返回电路板后使 PFC 工作。 谢谢。
Uttam 您好、
我可能不会清楚地解释这个问题。 这里是我的实验。
1.连接所有必需的电线,包括三相交流电源和500欧姆负载的直流输出;
2.插入式12V 适配器;
3、将固件下载到控制卡中;
4、电源220V 三相交流电源;
5.运行代码(由 CCS 执行);
6. PFC 将电压升压到400V ,运行良好;
7、关闭220V 三相交流电源2秒,但代码仍在运行;
8、重新接通220V 三相交流电源;
9. PFC 无法启动电压、似乎功能不全;
10.暂停代码并重启(通过 CCS);
11. PFC 将电压升压到400V,运行良好。
在我看来、当前代码似乎无法处理低电压穿越或电压中断。 如何修改代码以解决此问题? 谢谢。
此致、
Ming