This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:F28004x

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-02008, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231979/tidm-1000-f28004x

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-02008

您好!

 我将"TIDM-1000-Vienna 整流器基础三相 PFC "与从 C2000Ware_DigitalPower_SDK - 4.03.01.00导入的"F280049C" controlCARD 搭配使用。 在电路板上施加三相电压源并运行固件时、效果很好。 同时、如果我在几秒钟内关闭三相电压源并再次应用它、它直到我复位固件后才会工作。 我该如何处理这种情况? 我希望在三相电压返回电路板后使 PFC 工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室。 请预计周四前有回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    这是一个非常奇怪和罕见的问题、我们的所有器件都进行了上电复位。 这意味着复位引脚在电源轨(3.3V/1.2V/HSEC_5V0达到其所需的限值)之前保持低电平、然后复位变为高电平。  只要电源恢复、C2000器件就会始终复位。

    我 假设这可能与硬件有关、请参阅数据表中的电源管理模块(7.9.1)。

    此致!

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

     我可能不会清楚地解释这个问题。 这里是我的实验。

    1.连接所有必需的电线,包括三相交流电源和500欧姆负载的直流输出;

    2.插入式12V 适配器;

    3、将固件下载到控制卡中;

    4、电源220V 三相交流电源;

    5.运行代码(由 CCS 执行);

    6. PFC 将电压升压到400V ,运行良好;

    7、关闭220V 三相交流电源2秒,但代码仍在运行;

    8、重新接通220V 三相交流电源;

    9. PFC 无法启动电压、似乎功能不全;

    10.暂停代码并重启(通过 CCS);

    11. PFC 将电压升压到400V,运行良好。

     在我看来、当前代码似乎无法处理低电压穿越或电压中断。 如何修改代码以解决此问题? 谢谢。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    如前所述、我们未在 TIDM-1000中实现交流压降算法或低压降。 您可能需要参阅我们实现了交流压降的 TIDM-02008代码/用户指南。 我认为使用 SPLL 的方法仍然对 Vienna 整流器有帮助。 但要了解 PFC 拓扑的三相会导致变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

     我的想法是添加代码来检测交流压降。 如果出现交流中断、请自行复位或重新启动状态机、以便代码从头开始运行。 但我不知道如何修改当前代码。 是否有任何描述当前代码结构的文档? 或添加任何注释来修改当前代码? 谢谢。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming-Hung:

    是的,正如我在上一次答复中所提到的。 您可以参阅 TIDM-02008以获取参考代码和说明。

    此致、