This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CMPSS 12位 DAC's 阻抗

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233122/tms320f2800137-cmpss-12-bit-dac-s-impedance

器件型号:TMS320F2800137

大家好

我对 F2800137 CMPSS 模块有一些问题。

问题1: 哪个产品 nunber 与 CMPSS 中的12位 DAC 相同或接近?

 很高兴您邀请我成为分立式模拟 IC 产品。

问题2. 如果设置12位 DAC 缓冲输出(CMPx_DACL)、则输出阻抗的值是多少?

问题3: 如果设置12位 DAC 而非外部输出并使用作为比较器负极、则 DAC 输出阻抗的值是多少?  

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

      我会在回答您的问题后立即与您联系。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的关注。

    我很高兴你让我更新任何东西。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此事的耐心。

    我向设计团队核实了 DAC 阻抗的值。

    1) 1)您可以在此处找到稳定时间为1us 的不同外部12位 DAC:

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#84=12%3B12&112=1%3B1&

    2) 2)此模式下输出阻抗的典型值为0.4 Ω。

    3) 3)  此模式下输出阻抗的最小值为 10M

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR