请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 大家好
我对 F2800137 CMPSS 模块有一些问题。
问题1: 哪个产品 nunber 与 CMPSS 中的12位 DAC 相同或接近?
很高兴您邀请我成为分立式模拟 IC 产品。
问题2. 如果设置12位 DAC 缓冲输出(CMPx_DACL)、则输出阻抗的值是多少?
问题3: 如果设置12位 DAC 而非外部输出并使用作为比较器负极、则 DAC 输出阻抗的值是多少?
谢谢。
GR