请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在尝试使用 LoadTI 读回器件(C6544 DSP 芯片)。 根据我能说的、我可以使用 -- mem-save-raw="page、adDR、file、len、type_size、byte_swap"、 但我似乎需要对某个文件进行编程才能读回。 我不想在读取时擦除器件上的内容、以防我的存储库中没有该版本(我在读取后才知道)。 我当时想、或许我可以尝试编写一个全为0xFF 的文件、但我不知道多少关于.out 文件以便在正确的位置填充0xFF。
有人能给我一些关于如何读取某个器件而不吹扫该器件中当前的内容的指导吗?
我在 Windows 7上使用 Blackhawk 编程器、如果可以的话。