This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Loadti 读回部件。

Guru**** 2526970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235435/reading-back-a-part-with-loadti

您好!

我正在尝试使用 LoadTI 读回器件(C6544 DSP 芯片)。 根据我能说的、我可以使用  -- mem-save-raw="page、adDR、file、len、type_size、byte_swap"、  但我似乎需要对某个文件进行编程才能读回。 我不想在读取时擦除器件上的内容、以防我的存储库中没有该版本(我在读取后才知道)。 我当时想、或许我可以尝试编写一个全为0xFF 的文件、但我不知道多少关于.out 文件以便在正确的位置填充0xFF。  

有人能给我一些关于如何读取某个器件而不吹扫该器件中当前的内容的指导吗?

我在 Windows 7上使用 Blackhawk 编程器、如果可以的话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但我似乎需要编程一个文件来读取 bac

    Loadti 仅使用 DSS API 读取存储器并将其写入本地计算机上的文件。 我不确定您需要首先对文件进行编程是什么意思。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我能理解你。" loadti 是一个命令行加载器。 因此、您需要将可执行文件传递到程序中。

    如果只想转储存储器的内容、则不应使用 loadti。 可通过"Memory Browser"视图(如果您对命令行感兴趣、则可以通过 DSS)使用 CCS IDE 执行此操作。