This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:调试探针问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232697/tms320f280025-debug-probe-issue

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

您好!

实际上、我正在使用 XDS100V2调试器使用定制电路板(TMS320F280025)测试并网逆变器。 在我测试电阻负载时、它 会产生以下问题、但不是很频繁。 但是、当我开始使用带网格的电路板时、  在启动调试会话的30秒后、它会在控制台窗口中持续弹出以下错误。 因此,我恳请我建议一个解决方案来解决这个问题。 提前感谢。

控制台窗口报告:
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0xA6D9)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、是否会在电网处于活动状态后断开与 F280025器件的连接? 您是否能够在电网被激活时用一个示波器监视您的 JTAG 信号? 我很好奇、您的 TMS、TCK、TDI 和 TDO 信号上是否有太多噪声。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    抱歉我这边的响应延迟了。 我将在下面附上 JTAG 信号供您参考、查看并建议解决方案。   

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    似乎有很大的噪声会影响您的 JTAG 连接。 您是否能够共享原理图? 我想知道您在 JTAG 信号上的上拉电阻器所使用的值。 此外、F28002x 器件不使用 TRST 信号。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的本杰明:

    我使用 LAUNCHXL-F280025C 开始工作。 该问题得到了解决。 我认为噪声是我之前使用的调试器中的主要问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很高兴听到您的问题已解决。