主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
您好!
实际上、我正在使用 XDS100V2调试器使用定制电路板(TMS320F280025)测试并网逆变器。 在我测试电阻负载时、它 会产生以下问题、但不是很频繁。 但是、当我开始使用带网格的电路板时、 在启动调试会话的30秒后、它会在控制台窗口中持续弹出以下错误。 因此,我恳请我建议一个解决方案来解决这个问题。 提前感谢。
控制台窗口报告:
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0xA6D9)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序