This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何配置闪存模块?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236808/tms320f280025-how-to-config-flash-module

器件型号:TMS320F280025

我想擦除扇区 FLASH_BANK0_SEC12 -15、当我在调试模式下运行时、它可以正常工作、但当我在没有调试模式的情况下重新启动时、它不起作用。并且我的 CMD 文件是 flash.cmd、我也将函数重新映射到 RAM 地址、但仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用闪存 API 来擦除扇区?

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我解决了这个问题、因为我今天只把闪存 API 放到 RAM 中、并没有使用 memcpy 函数、现在运行的还不错。 看来 TI 的闪存模块比 NXP 困难、而且开源的难度太大。

    非常感谢