请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 我想擦除扇区 FLASH_BANK0_SEC12 -15、当我在调试模式下运行时、它可以正常工作、但当我在没有调试模式的情况下重新启动时、它不起作用。并且我的 CMD 文件是 flash.cmd、我也将函数重新映射到 RAM 地址、但仍然不起作用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想擦除扇区 FLASH_BANK0_SEC12 -15、当我在调试模式下运行时、它可以正常工作、但当我在没有调试模式的情况下重新启动时、它不起作用。并且我的 CMD 文件是 flash.cmd、我也将函数重新映射到 RAM 地址、但仍然不起作用