This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:编译错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238661/tms320f28377s-compile-error

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好

我已经在 sin.cla 文件中将 CLA 添加到我的项目中。

#include "clashared.h"

但它显示 #10 "#"不期望在这里,无论我编辑什么

这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane,

    您是否曾尝试过遵循 C2000Ware 中使用的示例? 我不是 CLA 的专家、但在这些示例中、共享头文件的#ifndef/#define 位于文件最顶部、注释头之前。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与  2837x_cos 中的 controlSUITE 示例保持一致、

    该 示例 还包含编译错误、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    请尝试利用 C2000Ware 中提供的 CLA 示例。 以下是我们的 CLA 入门信息:  2.入门—C2000 CLA 软件指南

    此致、

    小津野市