This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:勘误表- PLL:也许不会在第一次锁定尝试时锁定

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240884/tms320f28375s-errata---pll-may-not-lock-on-the-first-lock-attempt

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我们有一款使用 TMS320F28375S 的产品、并且希望了解易受此问题影响的器件在尝试5次后锁定的可能性或概率。  参考文章中提到 、在最多5次重试后、该变通办法"具有极高的成功率"。  我们正在使用 C2000ware 中的最新解决方法版本。

此成功率是否可以用百分比来表示、例如一般群体中的设备会在5次尝试后锁定99.9%的变化?  如果没有、则可以共享有关此主题的任何数据、这将非常有助于我们了解器件在~25 次重试后无法退出重试循环的概率。