Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我们有一款使用 TMS320F28375S 的产品、并且希望了解易受此问题影响的器件在尝试5次后锁定的可能性或概率。 参考文章中提到 、在最多5次重试后、该变通办法"具有极高的成功率"。 我们正在使用 C2000ware 中的最新解决方法版本。
此成功率是否可以用百分比来表示、例如一般群体中的设备会在5次尝试后锁定99.9%的变化? 如果没有、则可以共享有关此主题的任何数据、这将非常有助于我们了解器件在~25 次重试后无法退出重试循环的概率。