请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我目前正在进行一个需要遵守的项目 MISRA C 2012 和 DO-178C 。 我正在使用 C2000Ware_4_03_00_00 以获得 SDK 支持。
我想知道 C2000Ware_4_03_00_00是否符合 MISRA C 2012和 DO-178C 标准。 如果是、 请提供有关 DocZone 和 XMetaL 这对我来说非常有用、可用于为将来的升级和单元测试制定代码基准。
谢谢!
此致、
Denzil Rhodes。