This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:MISRA C 2012和 DO-178C 与 C2000Ware_4_03_00_00的合规性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240786/tms320f28379d-misra-c-2012-and-do-178c-compliance-with-c2000ware_4_03_00_00

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我目前正在进行一个需要遵守的项目 MISRA C 2012 DO-178C 。 我正在使用  C2000Ware_4_03_00_00 以获得 SDK 支持。

我想知道 C2000Ware_4_03_00_00是否符合 MISRA C 2012和 DO-178C 标准。 如果是、 请提供有关 DocZone 和 XMetaL 这对我来说非常有用、可用于为将来的升级和单元测试制定代码基准。

谢谢!

此致、

Denzil Rhodes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denzil:

    我们有几个驱动器 MISRA C 2012 则不声称 C2000Ware 与 MISRA C 兼容。

    此外、C200Ware D0-178C 合规。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aswin P:

     您能向我推荐一些列出了与 MISRA C 2012兼容的 c2000ware 驱动程序的文档吗? 这可能会为我节省大量时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denzil:

    目前我们还没有 MISRA C C2000Ware 的兼容性。

    当您专门需要 F2837系列时、我们尚未使驱动程序与 MISRA C 兼容。

    我们将在未来对其进行研究。

    谢谢

    阿斯温