This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:触发存储器错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240803/tms320f2800132-trigger-a-memory-error

器件型号:TMS320F2800132

大家好!

我对 TMS320F2800132并不´m 深入、我的问题是是否存在针对不 允许的存储器访问(例如、通过尝试写入闪存地址或不允许的 RAM 地址)触发异常/NMI 的方法?  

作为信息:例如、其他内核/架构(例如 ARM)具有一个异常、每当您尝试写入存储器地址 0xFFFFFFFF 时将触发该异常。

C2000中是否存在任何类似的东西?

我看到的唯一选项是通过 NMIFLGFRC 寄存器强制 RAM 不可纠正的错误。  BTW, 是否有办法使用"模拟"错误模拟此类 NMI?

提前感谢

伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的提问。

    如果有方法可以针对(某种)不 允许的内存访问(例如、通过尝试写入闪存地址或不允许的 RAM 地址)触发异常/NMI 吗?  [/报价]

    请参阅下面的、您可以手动执行此操作而不强制出现内存访问错误。

      

    对于第二个问题:

    [quote userid="567262" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240803/tms320f2800132-trigger-a-memory-error 我看到的唯一选项是通过 NMIFLGFRC 寄存器强制产生 RAM 不可纠正的错误。  BTW, 是否有任何方法可以使用"模拟"错误模拟此类 NMI?

    C28x 指令集 文档介绍了允许仿真硬件中断的 INTR 指令: