请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D
您好、TI 支持团队
我正在尝试在 TMS320F28377D 和 W5500 (WIZnet、 硬件 TCP/IP IC)之间进行连接。
W5500有一个用于 中断输出的引脚、 我看到 F28335有许多专用中断引脚、我不确定 W5500中断输出是否应该连接到 F28335的通用 IO 或某种类型的专用中断引脚?