This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:外部硬中断输入引脚选择0f F28335

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240636/tms320f28335-external-hard-interrupt-input-pin-select-0f-f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

您好、TI 支持团队  

    我正在尝试在 TMS320F28377D 和 W5500 (WIZnet、 硬件 TCP/IP IC)之间进行连接。

   W5500有一个用于 中断输出的引脚、  我看到 F28335有许多专用中断引脚、我不确定 W5500中断输出是否应该连接到 F28335的通用 IO 或某种类型的专用中断引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    请参阅 F2837xD 的器件数据表、有一个部分介绍了与器件上 GPIO 的 XINT 连接、其中某些引脚可与 XINT 一起使用。

    此致、

    文斯