This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:错误1015 @ 0x0

Guru**** 2530120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241161/launchxl-f2800137-error-1015-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

大家好、

一位客户   去年5月购买了4个 LAUNCHXL-F2800137、其中两个电路板遇到错误1015 @ 0x0。

经过进一步调查、我发现电路板上的 TPS7A3701DRVR (U101)的加热高于常规情况、并且未提供3.3V 电压。

您能否确认 EVM 已失效且可以更换?

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    似乎 LP 发生了故障。 作为完整性检查、您可能需要让您的客户确认所有跳线/开关已被设定为它们的缺省位置。 这应该记录在用户指南中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus:

    如果问题仍然存在、那么它是故障的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    电路板是否曾正常工作? 还是他们抵达时出现了故障?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin。

    没有电路板工作正常、但在转储代码后突然停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    好的、我不确定器件编程或擦除会如何导致此类问题。 请让客户按照以下步骤要求更换其两块有故障的电路板。 如果更换流程需要、他们可以参考此 E2E 帖子。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin。

    谢谢你。

    此致、

    马尔文