This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLA 和存储器寄存器

Guru**** 2530090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244463/tms320f280049c-cla-and-memory-register

器件型号:TMS320F280049C

大家好!

我们 要确认 F28004x 的 CLA 和存储器。

TRM:sprui33f

Q1:本产品中的哪些位(或寄存器)与以下描述中的"CPUnAC、CLAnAC、DMAnac"相对应?

5.2.3共享外设和 EALLOW 保护
对于给定的 CPU 子系统、CPU、CLA 和 DMA 可以共享对某些外设的访问。
在5.3节中描述的不同主器件之间存在一个3路仲裁。
每个外设都有一个访问控制寄存器、该寄存器具有两个位字段:CPUnAC、CLAnAC 和 DMAnAC (n 为实例)、这两个位字段决定了向特定主器件提供何种访问。
注意
到总线的 CLA 读取访问时间为2等待状态、而写入访问为0等待状态。

Q2:本产品中的哪些位(或寄存器)对应于以下描述中的"MMEMCFG[RAM0E]、MMEMCFG[RAM1E]"?

"MMEMCFG[RAM0E]、MMEMCFG[RAM1E]位"="MemCfgRegs.LSxMSEL[MSEL_LSX]位"?
"MMEMCFG[PROGE] bit"="MemCfgRegs.LSxCLAPGM[CLAPGM_LSX]位"?

5.3.3 CLA 数据存储器
有独立的数据存储器块。
数据存储器的行为取决于 MMEMCFG[RAM0E] MMEMCFG[RAM1E]位的状态。
这些位决定存储器块被映射到 CLA 空间还是 CPU 空间。


此致、

松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.它们是 SYSCTRL PERIPH_AC_REGS 的一部分

    2、我认为这部分是不正确的。 它仅适用于部分旧代器件。 通过  在 MEM_CFG_REGS 中配置 LSxMSEL 和 LSxCLAPGM 寄存器、您可以将 LSRAM 配置为 CLA 数据/程序存储器或仅 C28x 存储器。 有关更多详细信息、请参阅第5.2.1节。

    此致、

    维纳