This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用电机实验室项目- LD 和 LQ 值的范围

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243931/universal-motor-lab-project---range-of-ld-and-lq-values

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RSLAUNCHXL-F280025C

您好!

实验中的控制台-构建级别4。 对于电机识别、无论使用何种硬件、它都可以测量的 LD 和 LQ 值范围是多少?

我们的硬件包括具有 F280025C Launchpad 的 DRV8326RS、可在3个不同的电机上执行参数识别、LD 和 LQ 始终为1uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的提问! 我将把这个职位重新分配给开发通用电机实验室项目的团队。 为了澄清一下、您是指 DRV8323RS EVM 吗? 我们没有 DRV8326RS。  

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们的主题专家不在办公室。 请预计星期四之前回复。 感谢您的耐心。

    此致
    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论硬件如何、它都可以测量的 LD 和 LQ 值的范围是多少?

    它可能是几 μ H 到几百 mH。  

    我们的硬件由带有 F280025C Launchpad 的 DRV8326RS 组成

    您是否使用通用实验室支持的套件? 并按照该指南安装和连接套件。 您是否按照指南在 boostxl 逆变器板上添加了用于电压感应的47nF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。 是的、我们使用的硬件是 DRV8323RS EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们使用的是通用电机实验室支持的 EVM 套件。 我们已正确遵循该指令。 在0603 (英寸)封装中最接近的电容器方面、我们的电容为39nF。 我们 为该值计算了 USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请1~3实验用户指南、首先在构建级别运行示例以验证连接。 并确保电容器已正确组装。

    请确保按如下所述完成以下各项、然后连接 BOOSTXLDRV8323RS。 有关 BOOSTXL-DRV8323RS 的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    • 将 BOOSTXL-DRV8323RS 连接到 LAUNCHXL-F280025的站点 J1/J3和 J4/J2
    • 使用47nF 电容器组装 C9、C10和 C11。
    • 弯曲 LAUNCHXL-F280025C 的 J3-29和 J3-30 90度、使它们不会连接到 BOOSTXL-DRV8323RS。
    • 使用跳线将 J4-18连接到 BOOSTXL-DRV8323RS 的 J4-4、以便使用 F280025C 的 SPIASTE 引脚。

     

     也请确保按照以下实验指南所示正确设置 LAUNCHXL-F280025C 上的开关、尤其是 S2。

    • 在用于电源和调试 JTAG 的 JP1、JP2、JP3和 J101上安装跳线。 和 JP8上用于 DAC128S 板电源的跳线(如果使用)。
    • 对于  S2、将 SEL1 (左侧)开关  (1)向上放置以将 GPIO28和 GPIO29路由到 BoosterPack 连接器、然后将 SEL2  (右侧)开关(1)向上放置以将 GPIO16和 GPIO17连接到 XDS110调试器的虚拟 COM 端口。
    • 对于  S3、 向下放置 SEL1 (左)开关 可将 GPIO24拉至逻辑0、 向上放置 SEL2 (右)开关 可将 GPIO32拉至逻辑1、从而将 F280025C 置于等待引导模式、以降低连接问题或先前加载代码执行的风险。
    • 对于  S5、请将 SEL1 (左)开关 向下放置 以将 GPIO44/37/43连接到 eQEP1 (对于 J12上的编码器接口)、而  将 SEL2 (右)开关向下放置以将 GPIO14/25/26连接到 eQEP2 (用于 J13上的霍尔传感器接口)、从而需要实现带传感器的 FOC。