Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C
您好!
实验中的控制台-构建级别4。 对于电机识别、无论使用何种硬件、它都可以测量的 LD 和 LQ 值范围是多少?
我们的硬件包括具有 F280025C Launchpad 的 DRV8326RS、可在3个不同的电机上执行参数识别、LD 和 LQ 始终为1uH。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C
您好!
实验中的控制台-构建级别4。 对于电机识别、无论使用何种硬件、它都可以测量的 LD 和 LQ 值范围是多少?
我们的硬件包括具有 F280025C Launchpad 的 DRV8326RS、可在3个不同的电机上执行参数识别、LD 和 LQ 始终为1uH。
Unknown 说:无论硬件如何、它都可以测量的 LD 和 LQ 值的范围是多少?
它可能是几 μ H 到几百 mH。
Unknown 说:我们的硬件由带有 F280025C Launchpad 的 DRV8326RS 组成
您是否使用通用实验室支持的套件? 并按照该指南安装和连接套件。 您是否按照指南在 boostxl 逆变器板上添加了用于电压感应的47nF 电容器?
请1~3实验用户指南、首先在构建级别运行示例以验证连接。 并确保电容器已正确组装。
请确保按如下所述完成以下各项、然后连接 BOOSTXLDRV8323RS。 有关 BOOSTXL-DRV8323RS 的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。
也请确保按照以下实验指南所示正确设置 LAUNCHXL-F280025C 上的开关、尤其是 S2。