请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D-EP 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
1.当 SPI 总线低于 FIFO MOD 时、是否可以在 FIFO 缓冲区中连续写入两个字(16位)以形成32位长字、然后开始发送; 如果设置 DLY=0、它是否意味着 SPISTE 线在发送字符的过程中是连续的两个、保持"低电平"。
2.如何实现?
谢谢。此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
1.当 SPI 总线低于 FIFO MOD 时、是否可以在 FIFO 缓冲区中连续写入两个字(16位)以形成32位长字、然后开始发送; 如果设置 DLY=0、它是否意味着 SPISTE 线在发送字符的过程中是连续的两个、保持"低电平"。
2.如何实现?
谢谢。此致、
本