This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EP:关于 SPI FIFO

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247139/tms320f28377d-ep-about-spi-fifo

器件型号:TMS320F28377D-EP

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

 1.当 SPI 总线低于 FIFO MOD 时、是否可以在 FIFO 缓冲区中连续写入两个字(16位)以形成32位长字、然后开始发送; 如果设置 DLY=0、它是否意味着 SPISTE 线在发送字符的过程中是连续的两个、保持"低电平"。

 2.如何实现?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您背靠背地向 FIFO 写入两个16位字符、SPI 将使用单个 SPISTE 脉冲发送它们。