This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:内容的差异、取决于我下载 c2000ware 的位置、而从4.2版开始、zip 版本的大小呈爆炸式增长。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246793/c2000ware-difference-in-content-depending-on-where-i-download-c2000ware-and-from-version-4-2-the-zip-version-exploded-in-size

器件型号:C2000WARE

您好

为了供内部使用、我们将 C2000Ware 打包在巧克力包中、以自动设置开发人员、并构建基于

我只是用最新版本更新这些软件包、由于大小限制、构建失败。 仔细看,结果是 zip 版本的大小已爆炸。

我看到了两种不同的方法来下载 C2000Ware、

  1. 通过 https://www.ti.com/tool/C2000WARE 和大量点击,并填写恼人的"我不会做邪恶"形式。
  2. 通过 dev.ti.com 上的 Resource Explorer

使用源1、我获得一个安装程序(.exe)

使用源2我得到一个 zip 文件

实际上还有第三个选项、如果我从 CCS 内部打开 Resource Explorer、然后选择安装包

但从结果来看,它似乎我得到了膨胀的 zip 版本。

首先、我假定所有源文件都会得出相同的结果、除了已安装版本中的`uninstaller`文件夹。

但事实证明、两者之间有很多差异。

A:从源1运行安装程序的结果

b:从源代码2解压缩 zip 文件的结果

并且产生的尺寸存在巨大差异、但它的关系 版本如果是安装程序或 zip 是较大的安装程序,则 zip 版本 4.3以 bloat 为主导:

请注意,4.3-zip bloat 的主要原因是,迁移指南是针对所有可能的组合按次生成的。

巨大的蓝色和红色区域 分别是迁移指南生成的 html 和 pdf'文件。 底部的斑点带是其余 C2000Ware 文件。

这可以说是温和的、相当令人困惑的。 提出了一些问题。

  1. 如果其中一个来源是要使用的"正确"来源。
    1. 为何同时提供两者?
    2. 那么、为什么 dev.ti.com 不提供 www.ti.com/.../C2000WARE 的链接?
    3. 为什么 Resource Explorer 中的安装程序使用 zip 版本?
  2. 如果这两个来源有不同的用例、说明在哪里?
  3. 如果较大的 zips 是某些服务器缓存的结果,
    1. 为什么 V 4.0和4.1的 zip 更小?
    2. 安装的版本是否还包含可在需要时生成的缓存内容、占用了我们 PC 上不必要的空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从 C200Ware 4.02版开始添加了迁移指南。 由于迁移指南的大小太大、它仅包含在 Resource Explorer (TIREX) 中而未包含在安装程序中、因此您会观察到从 TIREX 下载的 zip 文件大小与 v4.02之后的安装程序之间存在巨大差异。  

    需要注意的另一点是、TIREX 上的 zip 文件不包含安装程序(.exe)在 boards 目录中提供的所有电路板信息。 TIREX 上的电路板信息以开发工具下单独的软件包的形式提供、因此、与.exe 中安装的版本相比、为 v4.0和 v4.1下载的 zips 更小。   

    将检查是否存在从 TIREX 上的 zip 版本中排除迁移指南的方法。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经注意到了这么大的原因...

    下一段仅回答问题3.b.

    请向我解释、因为下载了两个安装程序:.exe 和 TIREX 版本。 是否有正确的使用方法? 如果是、请回答问题1.a、1.b 和1.c。 如果否、请回答问题2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin  

    TIREX 或 Resource Explorer 主要用于在线访问 C2000Ware 中包含的所有软件和示例。   有些人想要访问或查看代码/示例而无需安装 CCS、对于此类人而言、TIREX 包很有意义、因为他们可以在 CCS Cloud 上导入示例。   

    另一个安装程序(.exe)供脱机使用、可以在本地安装。  

    我建议您使用离线安装程序。

    此致

    西达尔特