您好
为了供内部使用、我们将 C2000Ware 打包在巧克力包中、以自动设置开发人员、并构建基于
我只是用最新版本更新这些软件包、由于大小限制、构建失败。 仔细看,结果是 zip 版本的大小已爆炸。
我看到了两种不同的方法来下载 C2000Ware、
- 通过 https://www.ti.com/tool/C2000WARE 和大量点击,并填写恼人的"我不会做邪恶"形式。
- 通过 dev.ti.com 上的 Resource Explorer

使用源1、我获得一个安装程序(.exe)
使用源2我得到一个 zip 文件
实际上还有第三个选项、如果我从 CCS 内部打开 Resource Explorer、然后选择安装包

但从结果来看,它似乎我得到了膨胀的 zip 版本。
首先、我假定所有源文件都会得出相同的结果、除了已安装版本中的`uninstaller`文件夹。
但事实证明、两者之间有很多差异。

A:从源1运行安装程序的结果
b:从源代码2解压缩 zip 文件的结果
并且产生的尺寸存在巨大差异、但它的关系 版本如果是安装程序或 zip 是较大的安装程序,则 zip 版本 4.3以 bloat 为主导:

请注意,4.3-zip bloat 的主要原因是,迁移指南是针对所有可能的组合按次生成的。

巨大的蓝色和红色区域 分别是迁移指南生成的 html 和 pdf'文件。 底部的斑点带是其余 C2000Ware 文件。
这可以说是温和的、相当令人困惑的。 提出了一些问题。
- 如果其中一个来源是要使用的"正确"来源。
- 为何同时提供两者?
- 那么、为什么 dev.ti.com 不提供 www.ti.com/.../C2000WARE 的链接?
- 为什么 Resource Explorer 中的安装程序使用 zip 版本?
- 如果这两个来源有不同的用例、说明在哪里?
- 如果较大的 zips 是某些服务器缓存的结果,
- 为什么 V 4.0和4.1的 zip 更小?
- 安装的版本是否还包含可在需要时生成的缓存内容、占用了我们 PC 上不必要的空间?