BU 先生/女士、
客户端 MET 2芯片无法擦除(从客户现场返回、即汽车 OEM)。 他们尝试使用片上闪存工具来擦除芯片、一个芯片返回擦除错误-21、这是预处理故障。
由于预条件是预编程之后、这意味着此芯片不处于过擦除或"耗尽"状态。 我对吗?
我让他们向我提供这个芯片的闪存内容、您可以从 e2e.ti.com/.../C1_5F00_sections_5F00_not_5F00_erasable.bin 中查看
从上面的 bin 文件可以看到这个芯片的 B 部分几乎都是0、这也是擦除的清除阶段。 但是、有些位无法清除、如下图所示:

我想和您确认一下、产生此前提条件错误的可能根本原因是什么? 是闪存单元硬件故障吗? 如果是、我们需要进行故障分析、同时需要检查应用程序导致此故障的根本原因。 请提供您的指导、谢谢。
此致、
将会