主题中讨论的其他器件:SFRA、、 C2000WARE
大家好、
在增量构建级别6中、CCS 打开实时模式、然后在将例程刻录到 IDDK 的 H1插槽28379中后运行。 之后、打开 SFRA GUI 以尝试连接到电路板、但 GUI 显示它无法连接。
TMDSCNCD28379D—F28379D 控制卡拨号开关 A:SW1上的位置2已设置为 ON 位置。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在增量构建级别6中、CCS 打开实时模式、然后在将例程刻录到 IDDK 的 H1插槽28379中后运行。 之后、打开 SFRA GUI 以尝试连接到电路板、但 GUI 显示它无法连接。
TMDSCNCD28379D—F28379D 控制卡拨号开关 A:SW1上的位置2已设置为 ON 位置。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Sira:
感谢您的支持。
当您说到"Incremental build level 6"时,我想知道您在谈论哪个软件和哪个解决方案/设计? [/报价]spracl1b.pdf 中描述的 FCL 快速电流环路方案、使用 SFRA GUI 在增量生成级别6实验中进行频率扫描。
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
Unknown 说:TMDSCNCD28379D—F28379D 控制卡拨号开关 A:SW1上的位置2已设为 ON 位置。 [/报价]从硬件的角度来说、这是正确的配置。
- 他们已在'fcl_f2837x_tmdxiddk_settings.h'中将 BUILDLEVEL 设置为 FCL_level6?
- 您能否提供 SFRA GUI 配置的屏幕截图? 还显示了所报告的错误代码的屏幕截图。
- 波特率和 COM 端口需要被正确选择:
#define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600此致!
凯文
您好、Cherry:
好的、设置看起来是正确的。 当他们按"连接"时、会看到什么错误? 第二个屏幕截图中没有该内容。
如果他们在 C2000WARE 中运行'sci_ex3_echoback'示例、他们可以在串行终端上看到数据吗? 这是为了验证与 XDS100/PC 的 UART 连接是否正常工作。
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci
此致!
凯文
尊敬的 Kevin:
当他们按"连接"时,他们看到什么错误? 第二个屏幕截图中缺少此内容。
GUI 未作出反应、并且错误为:"Cannot connect: please check connections"(无法连接:请检查连接)
如果他们在 C2000WARE 中运行'sci_ex3_echoback'示例,他们能否在串行终端上看到数据? 这是为了验证与 XDS100/PC 的 UART 连接是否正常工作。
运行示例 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci\sci_ex1_loopback 时、可以接收到数据、端口号为 COM8:

谢谢。此致、
切里