This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:无法使用 SFRA 连接到开发板

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241444/tmdscncd28379d-unable-to-connect-to-development-board-using-sfra

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA、、 C2000WARE

大家好、

在增量构建级别6中、CCS 打开实时模式、然后在将例程刻录到 IDDK 的 H1插槽28379中后运行。 之后、打开 SFRA GUI 以尝试连接到电路板、但 GUI 显示它无法连接。  

TMDSCNCD28379D—F28379D 控制卡拨号开关 A:SW1上的位置2已设置为 ON 位置。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    当您说到"增量构建级别6"时、我想知道您在讨论哪个软件以及哪个解决方案/设计?  

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的支持。

    当您说到"Incremental build level 6"时,我想知道您在谈论哪个软件和哪个解决方案/设计?  [/报价]

    spracl1b.pdf 中描述的 FCL 快速电流环路方案、使用 SFRA GUI 在增量生成级别6实验中进行频率扫描。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    Unknown 说:
    TMDSCNCD28379D—F28379D 控制卡拨号开关 A:SW1上的位置2已设为 ON 位置。  [/报价]

    从硬件的角度来说、这是正确的配置。

    • 他们已在'fcl_f2837x_tmdxiddk_settings.h'中将 BUILDLEVEL 设置为 FCL_level6?
    • 您能否提供 SFRA GUI 配置的屏幕截图? 还显示了所报告的错误代码的屏幕截图。
    • 波特率和 COM 端口需要被正确选择:
      • #define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE           57600

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在此处查看:

    (最后一个屏幕截图是设备管理器中的端口号)  

    可以确保在"fcl_f2837x_tmsdxiddk_settings.h"中将 BUILDLEVEL 设置为 FCL_Level6

    #define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600波特率、客户用代码检查了行、结果很好。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    好的、设置看起来是正确的。 当他们按"连接"时、会看到什么错误? 第二个屏幕截图中没有该内容。

    如果他们在 C2000WARE 中运行'sci_ex3_echoback'示例、他们可以在串行终端上看到数据吗? 这是为了验证与 XDS100/PC 的 UART 连接是否正常工作。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当他们按"连接"时,他们看到什么错误? 第二个屏幕截图中缺少此内容。

    GUI 未作出反应、并且错误为:"Cannot connect: please check connections"(无法连接:请检查连接)

    如果他们在 C2000WARE 中运行'sci_ex3_echoback'示例,他们能否在串行终端上看到数据? 这是为了验证与 XDS100/PC 的 UART 连接是否正常工作。

    运行示例  C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci\sci_ex1_loopback 时、可以接收到数据、端口号为 COM8:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    sci_ex1_loopback 示例使用内部 SCI 环回、他们应该尝试使用 sci_ex3_echoback 示例、该示例将使用到 PC 的外部连接。 他们还可以尝试使用相同的低速时钟配置(LSPCLK = SYSCLK / 4)和57600波特率。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kevin,the  sci_ex3_echoback example 似乎没问题,这里是屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    邵雄是最终客户、请查看回复、 如果有任何问题、请随时告知我。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我不知道这为什么不起作用。 似乎 SCI / UART 与 PC 之间的通信良好。

    下周我将使用 SFRA 工具来测试 IDDK 软件。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我刚刚在 MCSDK v4_02_00_00中使用构建级别6尝试了示例、可以连接到 SFRA GUI。 我不必对软件进行任何更改。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、最后、我意识到我忘记了将"Flag"设置为表达式中的1。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、就是这样。 很高兴你找到了。

    此致!

    凯文