This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:通用电机控制实验室项目导入问题

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243997/tms320f280025c-universal-motor-control-lab-project-importing-problem

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

在从 C2000ware_MotorControl SKD 4_02_00_00和 C2000ware_MotorControl SKD 4_02_01_00导入"universal_motorcontrol_lab"或"universal_motorcontrol_syscfg"工程期间 、我收到以下消息。

如何解决此问题?

此致、

义衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eui-Hein

    您正在使用哪个 C2000 MCSDK 版本? 您是否已将其安装在默认目录中?

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_syscfg

    看起来您正在尝试从工作区而不是 MCSDK 位置导入

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的重播。 我可以从 MCSDK_4_00_00_00、

    但我无法从  MCSDK_4_02_00_00和 MCSDK_4_02_01_00中导入通用电机控制实验 

    我可以从 MCSDK_4_02_00_00和 MCSDK_4_02_01_00导入其他工程 。

    此致、

    义宪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eui-Hein

    屏幕截图中的错误对我来说很奇怪、我无法在我的 PC 上复制它。 您是否偶然使用 Windows PC 或 MAC 操作系统?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    My PC Spec. 如下所示

    此致、

    义宪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eui-Hein

    您使用的是相对较新的 PC。 我认为在导入项目时不会遇到问题。

    该错误表明它无法找到'OMYHEIFK.XLSX'文件、但这不是特定于 MCSDK 的文件。 'universal_motorcontrol_syscfg.projectspec'中没有对该文件的引用、该文件定义了如何将工程导入到 CCS 中。

    此致!

    凯文