This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 TMS320C28379D DSK 读取差分信号/电压时的挑战

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246590/tms320f28377s-challenges-in-reading-differential-signal-voltage-using-tms320c28379d-dsk

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在16位模式下使用 TMS320C28379D DSK 的内部 ADC 读取差分交流信号/电压。 然而,尽管努力无法阅读它。 我请求分享以下内容

1) 1)使用 TMS320C28379D DSK 控制器(即 TMS320F28xxx 系列)上的内部16位 ADC 读取差分信号的示例源代码。

2) 2)有关如何在实验室设置中向 DSP 提供差分电压的信息/电路/连接(使用任何 COTS 电源都将有帮助)。 计划使用115V AC 和降压。

3)与在实验室条件下实现交流电源差分电源相关的信息。

我的第一个目标是通过尽快复制 TI 建议的步骤、在实验室条件下成功读取差分输入。  还请建议 TI 或联盟供应商是否有任何套件可用作 COTS 以在实验室条件下处理差分信号。 主电源使用降压时为115V AC。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashutosh:

    1. 您可以参考 C2000Ware 中的示例;driverlib 用于设置大多数 ADC 配置、因此如果遵循相同的设置(C2000Ware_4_XX_XX_XX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\ADC)、应该不会出现问题
    2. 您可以参阅 F2837xD 器件数据表中"规格"一章的"模拟外设"部分(具体而言、"信号模式" 部分讨论了所需的要求类型、"ADC 电气数据和时序"部分概述了这些要求的确切最大值/最小值); 如果您对数据表有任何问题、敬请告知
    3. 要弄清楚、这一点是否要求生成将被读入 ADC 的差分信号? 如果这用于测试目的、请参阅数据表;根据 VREF、您可以根据提供的参数调整您的系统。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您回答我的问题。 您分享的信息具有洞察力、可直接指向良好的信息和样本来源。  

    此致