Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我在16位模式下使用 TMS320C28379D DSK 的内部 ADC 读取差分交流信号/电压。 然而,尽管努力无法阅读它。 我请求分享以下内容
1) 1)使用 TMS320C28379D DSK 控制器(即 TMS320F28xxx 系列)上的内部16位 ADC 读取差分信号的示例源代码。
2) 2)有关如何在实验室设置中向 DSP 提供差分电压的信息/电路/连接(使用任何 COTS 电源都将有帮助)。 计划使用115V AC 和降压。
3)与在实验室条件下实现交流电源差分电源相关的信息。
我的第一个目标是通过尽快复制 TI 建议的步骤、在实验室条件下成功读取差分输入。 还请建议 TI 或联盟供应商是否有任何套件可用作 COTS 以在实验室条件下处理差分信号。 主电源使用降压时为115V AC。
提前感谢您的帮助。