尊敬的所有人:
我已经 为 LAUNCHXL TMS320F2800137 (基于64引脚)编写了一个程序、并获得 EPWM1A 和 EPWM1B 的互补 PWM 信号。
以防 占空 比为20%。 PWM1A 获得了20%的脉冲宽度、PWM1B 获得了80%的脉冲宽度。
每当在使用 32引脚 RHB 封装的控制板上转储相同的程序时、 我都无法获得 互补信号、且 获得
PWM1A 始终为零 、PWM1B 以80%脉宽获得。
请 你帮我解决这个问题。 这背后的现象是什么?
谢谢。此致、
P·K·帕尔迪