This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:在使用32引脚 RHB 封装的 MCU 上、EPWM1A 和 EPWM1B 的互补 ePWM 信号问题。

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246172/tms320f2800137-issues-on-complementary-epwm-signal-for-epwm1a-and-epwm1b-on-mcu-using-32-pin-rhb-packaging

器件型号:TMS320F2800137

尊敬的所有人:

我已经 为 LAUNCHXL TMS320F2800137 (基于64引脚)编写了一个程序、并获得 EPWM1A 和 EPWM1B 的互补 PWM 信号。

以防 占空 比为20%。  PWM1A 获得了20%的脉冲宽度、PWM1B 获得了80%的脉冲宽度。   

每当在使用 32引脚 RHB 封装的控制板上转储相同的程序时、 我都无法获得 互补信号、且 获得

PWM1A 始终为零 、PWM1B 以80%脉宽获得。

请 你帮我解决这个问题。  这背后的现象是什么?

  

谢谢。此致、  

P·K·帕尔迪

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pimendra:

    您能否告诉我们、在将代码卸载到控制板上之前、您是如何测量 PWM 占空比的?

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth Yerra:

    在 CCS 的表达式窗口上观察占空比的值。  在 DSO 上观察相应的占空比 PWM 脉冲。

      下面的链接中提供了基于32引脚 RHB 封装的控制卡原理图。   

    e2e.ti.com/.../tms320f2800137-issues-on-connecting-the-tms320f2800137-microcontroller-with-jtag    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pimendra:

    您能否提供有关您如何尝试实现互补 PWMA 和 PWMB 输出的更多详细信息? 您是否使用死区模块生成这些互补信号? 您能否提供输出和 PWM 配置代码的示波器屏幕截图?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke Jones:

    该问题可以解决。

    这是由于 LAUNCHXL 和我的控制卡上的不同引脚配置导致的。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复亲爱的路加