This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用带有 CLA 的复制表/扩展 CLA 程序存储器/CLA 存储器优化/ CLA 存储器不足

Guru**** 2943110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247762/tms320f28069-using-copy-tables-with-cla-expanding-cla-program-memory-cla-memory-optimization-not-enough-cla-memory

器件型号:TMS320F28069

有人能不能提供在 CLA 中运行带有复制表的程序所需的行。  

有两个任务。 任务1和任务8

这两个函数的映射如下。  

   UNION {
    .Cla1Task1 : LOAD = FLASHE PAGE = 0, table (_task1_copy_table)
    .Cla1Task8 : LOAD = FLASHE PAGE = 0, table (_task8_copy_table)
   }run = RAML3  PAGE = 0

   .ovly > FLASHE   PAGE = 0

然后我执行以下操作

  
  
  
   EALLOW;

  
    Cla1Regs.MPISRCSEL1.bit.PERINT1SEL = CLA_INT1_NONE;


    memcpy(&cla1Funcs_runstart, &cla1Funcs_loadstart, (Uint32) &cla1Funcs_loadsize);

    Cla1Regs.MMEMCFG.all = CLA_PROG_ENABLE | CLARAM0_ENABLE | CLARAM1_ENABLE | CLARAM2_ENABLE | CLA_RAM1CPUE;
    Cla1Regs.MCTL.bit.IACKE = 1;

    Cla1Regs.MIER.all = 0x00FF;

    EDIS;
    
    
     copy_in(&task8_copy_table);
    EALLOW;
    Cla1Regs.MVECT8 = (Uint16) ((Uint32) &Cla1Task8 - (Uint32) &Cla1Prog_Start);
    EDIS;
    Cla1ForceTask8andWait();

    copy_in(&task1_copy_table);
    EALLOW;
    Cla1Regs.MVECT1 = (Uint16) ((Uint32) &Cla1Task1 - (Uint32) &Cla1Prog_Start);
    EDIS;
    
    
    
    

但没有发生任何情况。 任务不运行。 这里出了什么问题。  

有人能至少在这里提供必要的步骤吗?  

请注意、如果没有这个复制表、CLA 运行正常。 由于程序 RAM 限制、我不得不加入复制表。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是否成功地将程序从闪存复制到 RAM? 我没有看到链接器 cmd 文件中提到的运行地址。

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我能够使代码正常运行。 运行链接器中提及但我在此处未包含的地址并将其添加到链接器中。  

    下面我将介绍如何帮助遇到同样的 CLA 程序存储器耗尽问题的人。  

    诀窍是、 在调用 copy_in 之前、每次我都必须对 Cla1Regs.MMEMCFG.all 位进行重新编程。 否则、C28内核无法访问 CLA 程序空间、copy_in 无法复制程序的第二部分。 。  
    以下代码显示了我已经执行的步骤。  

    任务8是第一个使用来初始化 CLA 变量的任务。 任务1是重复任务、它将 在代码中的某个位置被触发。  

    Cla1Regs.MVECT8被配置为0是因为、出于某种原因、编译器将 UNION 段放在 CLA 程序空间的开头、然后 CLA 程序的其余部分(Cla1Prog)被放置在相同的存储器区域(RAML3)中。 能不能让你明白为什么会发生这种情况。 我们如何配置、其中代码段放置在同一存储器段中。  


    此处还包含链接器代码以供参考。  

    EALLOW;
    
        Cla1Regs.MPISRCSEL1.bit.PERINT1SEL = CLA_INT1_NONE;
        Cla1Regs.MPISRCSEL1.bit.PERINT8SEL = CLA_INT8_NONE;
    
           memcpy(&cla1Funcs_runstart, &cla1Funcs_loadstart, (Uint32) &cla1Funcs_loadsize);
           memcpy(&mathTablesRunStart, &mathTablesLoadStart, (Uint32) &mathTablesLoadSize);  // load cla math tables for cla sine and cos functions
    
           EDIS;
    
           copy_in(&task8_copy_table);
           EALLOW;
    
    
           Cla1Regs.MVECT8 = 0;
           Cla1Regs.MPISRCSEL1.bit.PERINT8SEL = CLA_INT8_NONE;
           Cla1Regs.MIER.all = 0x00FF;
    
           Cla1Regs.MMEMCFG.all = CLA_PROG_ENABLE | CLARAM0_ENABLE | CLARAM1_ENABLE | CLARAM2_ENABLE | CLA_RAM1CPUE;
           Cla1Regs.MCTL.bit.IACKE = 1;
           EDIS;
    
           Cla1ForceTask8andWait();
    
           EALLOW;
           Cla1Regs.MIER.all = 0x0000;
           Cla1Regs.MPISRCSEL1.bit.PERINT1SEL = CLA_INT1_NONE;
           Cla1Regs.MMEMCFG.all =0;
           EDIS;
    
    
           copy_in(&task1_copy_table);
           EALLOW;
           Cla1Regs.MVECT1 = 0;
           Cla1Regs.MMEMCFG.all = CLA_PROG_ENABLE | CLARAM0_ENABLE | CLARAM1_ENABLE | CLARAM2_ENABLE | CLA_RAM1CPUE;
           Cla1Regs.MIER.all = 0x00FF;
           EDIS;
    

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :   /* Program Memory */
               /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
    
       //RAML1       : origin = 0x008800, length = 0x000400     /* on-chip RAM block L1 */
       RAML3       : origin = 0x009000, length = 0x001000	  /* CLA program ram
       OTP         : origin = 0x3D7800, length = 0x000400     /* on-chip OTP */
    
       FLASHH      : origin = 0x3D8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
       FLASHG      : origin = 0x3DC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
       FLASHF      : origin = 0x3E0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
       FLASHE      : origin = 0x3E4000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */   
       FLASHD      : origin = 0x3E8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
       FLASHA      : origin = 0x3EC000, length = 0x007F80     /* on-chip FLASH */
       //FLASHA      : origin = 0x3F4000, length = 0x003F80     /* on-chip FLASH */
       CSM_RSVD    : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076     /* Part of FLASHA.  Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
       BEGIN       : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002     /* Part of FLASHA.  Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
       CSM_PWL_P0  : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008     /* Part of FLASHA.  CSM password locations in FLASHA */
    
       FPUTABLES   : origin = 0x3FD860, length = 0x0006A0	  /* FPU Tables in Boot ROM */
       IQTABLES    : origin = 0x3FDF00, length = 0x000B50     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
       IQTABLES2   : origin = 0x3FEA50, length = 0x00008C     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
       IQTABLES3   : origin = 0x3FEADC, length = 0x0000AA	  /* IQ Math Tables in Boot ROM */
    
       ROM         : origin = 0x3FF3B0, length = 0x000C10     /* Boot ROM */
       RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of boot ROM  */
       VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of boot ROM  */
    
    PAGE 1 :   /* Data Memory */
               /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
               /* Registers remain on PAGE1                                                  */
    
       BOOT_RSVD   : origin = 0x000000, length = 0x000050     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM0       : origin = 0x000050, length = 0x0003B0     /* on-chip RAM block M0 */
       RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
       RAML0L1L2   : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* CLA data ram L0 l1 l2 */
      // CLAMSGRAM1  : origin = 0x008C00, length = 0x000200     /* on-chip RAM block L2 */
       //CLAMSGRAM2  : origin = 0x008E00, length = 0x000200     /* on-chip RAM block L2 */
    
       CLA1_MSGRAMLOW       : origin = 0x001480, length = 0x000080
       CLA1_MSGRAMHIGH      : origin = 0x001500, length = 0x000080
    
    
       RAML4       : origin = 0x00A000, length = 0x004000     /* on-chip RAM block L4 */
      // RAML5       : origin = 0x00C000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block L5 */
       RAML6       : origin = 0x00E000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block L6 */
       RAML7       : origin = 0x010000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block L7 */
       RAML8       : origin = 0x012000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block L8 */
       USB_RAM     : origin = 0x040000, length = 0x000800     /* USB RAM		  */   
       FLASHB      : origin = 0x3F0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */     
    }
    
    
    
    
    SECTIONS
    {
       .scratchpad      : > RAML0L1L2,   PAGE = 1
       .bss_cla		    : > RAML0L1L2,   PAGE = 1
       .const_cla	    : > RAML0L1L2,   PAGE = 1
    
       /* Allocate program areas: */
       .cinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
       .pinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
       .text               : > FLASHA,     PAGE = 0
       codestart           : > BEGIN,      PAGE = 0
    
       ClaToCpuMsgRAM     : > CLA1_MSGRAMLOW,            PAGE = 1                /* Link to PF0 - CLA Message RAM */
       CpuToClaMsgRAM     : > CLA1_MSGRAMHIGH,            PAGE = 1                /* Link to PF0 - CLA Message RAM */
    
    
       csmpasswds          : > CSM_PWL_P0, PAGE = 0
       csm_rsvd            : > CSM_RSVD,   PAGE = 0
    
       /* Allocate uninitalized data sections: */
       .stack              : > RAMM0,      PAGE = 1
       .ebss               : > RAML4,      PAGE = 1
       .esysmem            : > RAML6,      PAGE = 1
       .cio                : > RAML6,      PAGE = 1
       /* Initalized sections to go in Flash */
       /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
       .econst             : > FLASHA,     PAGE = 0
       .switch             : > FLASHA,     PAGE = 0
    
       /* Allocate IQ math areas: */
       IQmath              : > FLASHA,     PAGE = 0            /* Math Code */
       IQmathTables        : > IQTABLES,   PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
       
       /* Allocate FPU math areas: */
       FPUmathTables       : > FPUTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
       
     //  DMARAML5	           : > RAML5,      PAGE = 1
      // DMARAML6	           : > RAML6,      PAGE = 1
      // DMARAML7	           : > RAML7,      PAGE = 1
      // DMARAML8	           : > RAML8,      PAGE = 1
    
    
       ramfuncs            : LOAD = FLASHA, PAGE = 0
                             RUN = RAML4,   PAGE = 1
                             LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                             LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                             LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize)
    
    
    
       dclfuncs		    :    LOAD = FLASHA,  PAGE = 0
                             RUN = RAML4,    PAGE = 1
                             LOAD_START(_DclfuncsLoadStart),
                             LOAD_END(_DclfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_DclfuncsRunStart),
                             LOAD_SIZE(_DclfuncsLoadSize)
    
    
       Cla1Prog           :   LOAD = FLASHE, PAGE = 0,            /* Load to flash, run from CLA Prog RAM */
                              RUN_START(_Cla1Prog_Start)
                              RUN = RAML3,       PAGE = 0
                              LOAD_START(_cla1Funcs_loadstart),
                              LOAD_SIZE(_cla1Funcs_loadsize),
                              RUN_START(_cla1Funcs_runstart)
    
       CLAscratch         : { *.obj(CLAscratch)                              /* Scratchpad memory for the CLA C Compiler */
                              . += CLA_SCRATCHPAD_SIZE;
                              *.obj(CLAscratch_end)
                            } > RAML0L1L2,           PAGE = 1
    
    
       CLA1mathTables	: LOAD= FLASHE, PAGE = 0,
                          LOAD_START(_mathTablesLoadStart),
                          LOAD_END(_mathTablesLoadEnd),
                          LOAD_SIZE(_mathTablesLoadSize),
                          RUN = RAML0L1L2,  PAGE = 1
                          RUN_START(_mathTablesRunStart)
    
    
       UNION {
        .Cla1Task1 : LOAD = FLASHE PAGE = 0, table (_task1_copy_table)
        .Cla1Task8 : LOAD = FLASHE PAGE = 0, table (_task8_copy_table)
       }RUN = RAML3  PAGE = 0
    
       .ovly > FLASHE   PAGE = 0
    
       
       
       .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT
       vectors             : > VECTORS,    PAGE = 0, TYPE = DSECT
    
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */