This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:内存开机自检(M-POST)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248534/tms320f28386d-memory-power-on-self-test-m-post

器件型号:TMS320F28386D

我在 F28004X 中仅使用 M-POST、 是否有适用于 F2838x 的新应用手册?

第二张图片是否显示了读取 M-POST 测试函数返回值的正确方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2838x TRM 引用了相同的应用手册、因此状态解码应该仍然相同。  我看到的唯一区别是、MPOST 结果现在位于 F2838x 器件上的内存地址0x0006与 F28004x 器件上的内存地址0x0008中。  下面是 TRM 第752页的屏幕截图。 https://www.ti.com/lit/pdf/spruii0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二张图片是否显示了读取 M-POST 测试函数返回值的正确方法?

    根据您的回复、只需检查 存储器地址0x0006?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、一旦 MPOST 状态完成、您可以在存储器中检查此地址以获取返回值。

    此致!

    马修