This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用 driverlib 函数时、在 SPI 中手动控制 CS 引脚存在问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248486/tms320f280025c-issues-with-manual-control-of-cs-pin-in-spi-when-using-driverlib-functions

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我 使用 SysConfig 在3引脚模式下配置了 SPI。 我选择了用例作为定制、并仅使用了 POCI、PICO 和 CLK 引脚。 不过、当我手动将 CS 引脚设置为低电平、并使用任何 driverlib 函数读取或写入 SPI 数据时、会有一个初始时钟脉冲使数据读取错误。 此脉冲也会出现在4引脚模式下、但在该模式下、CS 引脚仅在初始脉冲结束后才会被拉低。 我如何阻止这种情况发生?

4引脚模式

3引脚模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很奇怪。 第一个猜测是时钟干扰是由于在 SPI 传输开始之前发生了 SPI_CLK 引脚 pinmux 配置、但所有 pinmux 配置都是由 SysConfig 在 board.c 中生成的代码完成当调用 Board_init ()时、这通常是在您的应用开始运行之前很长时间。 除非您直接调用 spi_init ()? 您能否共享导致此问题的代码片段?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    当然、它在这里。

    //
    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    //#include "f28x_project.h"
    
    //
    // Main
    //
    
    void main(void)
    {
        // Device Initialization
        Device_init();
    
        //
        // Initializes PIE and clears PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initializes the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        Board_init();
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        for(;;)
        {
            GPIO_writePin(SPI_LTC_CS, 0);
            SPI_receiveByte(SPI_LTC_BASE, 0xFF);
            SysCtl_delay(0.1*100000000/5);//delay seconds * 100*10E6/5
            GPIO_writePin(SPI_LTC_CS, 1);
            SysCtl_delay(0.1*100000000/5);
        }
    
    
    }
    
    //
    // End of File
    //
    

    这是3引脚模式下 SPI 外设的 SysConfig 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以用以下命令替换代码中的 SPI_receiveByte ()吗? 如果行为有任何不同、请告诉我。  

        //
        // Write to SPI Transmit buffer
        //
        SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPI_LTC_BASE, 0xFF << (8));
    
        //
        // Read SPI Receive buffer
        //
        rxData = SPI_readDataBlockingNonFIFO(SPI_LTC_BASE);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试了一下。 现在、初始时钟脉冲消失了。 我想我必须远离某些 driverlib 函数。

    在外部循环时、数据也被正确读取。 但是、逻辑分析仪只能在模式 2 (CPOL = 1、CPHA = 0)下解码数据。 但 SPI 外设设置为在模式3下运行。 以下是逻辑分析仪设置为模式3时的轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了初始时钟脉冲的问题。 在 driverlib 函数 SPI_pollingNonFIFOTransaction ()和 SPI_pollingFIFOTransaction ()中,SPI 模块被禁用并重新启用以设置字符长度。 这 也会传送到像 spi_receiveByte()这样的宏中,这些宏使用这些函数定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现初始时钟脉冲有问题。 在 driverlib 函数 SPI_pollingNonFIFOTransaction ()和 SPI_pollingFIFOTransaction ()中,SPI 模块被禁用并重新启用以设置字符长度。 这 也会被传递到像 spi_receiveByte()这样的宏中,这些宏使用这些函数定义。

    是的、这也是我观察到的。  我将把它归档为错误。

    但是,逻辑分析仪只能在模式 2中解码数据(CPOL = 1,CPHA = 0)。 但 SPI 外设设置为在模式3下运行。 以下是逻辑分析仪设置为模式3时的轨迹。

    SPI 模式不是行业标准。 您会发现不同的供应商对 SPI 模式使用不同的定义。 请参阅 F28002x TRM 中的"SPI"一章、了解基于 CLKPOLARITY 和 CLK_PHASE 设置的预期行为、并相应地配置逻辑分析仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您发送编修。