This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:使用 syscfg 工程仿真时、会发现烧录到闪存中的存储器包含工作区信息。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248845/tms320f28374s-when-using-syscfg-engineering-simulation-it-is-found-that-the-memory-burned-into-flash-contains-the-information-of-the-workspace

器件型号:TMS320F28374S

使用 syscfg 工程仿真时、会发现烧写到闪存中的存储器包含工作区的信息。

更改工作区时、刻录到闪存中的代码不同。

是否存在导致此问题的设置?

下图显示了同一个项目。 在模拟两个工作区期间、内部闪存导出的 bin 文件包含不同的工作区信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCS10.4、发现在 syscfg 配置后、如果调用 drivelib 文件、它将生成调用 c 文件的信息、该文件将放入 out 文件中并烧写到闪存中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    您的跟进是否正确。 如果.syscfg 文件位于工作区中、则无论配置了什么、都将生成一个.h 文件、其中包含该.syscfg 文件的配置。

    如果.syscfg 文件不同、这将导致各个工作区的闪存内容不同。

    此致、

    文斯