This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:TBPHS 同步链和延迟

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249351/tms320f280038c-q1-tbphs-sync-chain-and-delay

器件型号:TMS320F280038C-Q1

您好!

我们将从 f280049 DSP 迁移到 f280038、 我注意到、在参考手册中没有免责声明、表示同步脉冲和从器件像280049中那样更新其 TBCTR 值之间存在2个周期的延迟。 您能否确认28003不具有这种需要 TBPHS = TBPHS_desired +2的固有2周期延迟。 此外、f280049 (以及我们使用的其他模型、如 f28379)具有同步链(见第二张图片)、只有某些 PWM 可以同步下游(例如、PWM4可以同步 PWM1、但反之亦然)。  在28003上、这种限制是否也消失了、因为 PWM4可以同步掉 PWM1、而在不同的设置下、PWM1也可以同步掉 PWM4?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 f28003x 中、任何 EPWM 同步输出都可以驱动任何 EPWM 同步输入。

    一个确定器件间外设变化的良好参考点是  C2000实时控制外设参考指南。 在外设说明部分中、它描述了每个器件迭代给定外设之间的差异-对于 ePWM、它具体提到了第二版4类 ePWM 包括一个简化的同步方案。 f28003x 使用该版本的4类 ePWM。

    为了确定 SYNC 延迟、请参阅器件数据表的 6.14.1.1 ePWM 电气数据和 时序。 下表描述了许多 ePWM 连接的确切时序要求、包括在 ePWM 时钟周期方面的同步输入:

    对于 F28003x、这是2个 ePWM 时钟周期。

    我希望所有这些对您有所帮助、Jason!

    此致、
    杰森
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。