您好!
我们将从 f280049 DSP 迁移到 f280038、 我注意到、在参考手册中没有免责声明、表示同步脉冲和从器件像280049中那样更新其 TBCTR 值之间存在2个周期的延迟。 您能否确认28003不具有这种需要 TBPHS = TBPHS_desired +2的固有2周期延迟。 此外、f280049 (以及我们使用的其他模型、如 f28379)具有同步链(见第二张图片)、只有某些 PWM 可以同步下游(例如、PWM4可以同步 PWM1、但反之亦然)。 在28003上、这种限制是否也消失了、因为 PWM4可以同步掉 PWM1、而在不同的设置下、PWM1也可以同步掉 PWM4?