您好,
我有一位使用 F28379D 的客户、我想知道 SDFM 模块是否可用于旋转解码? 客户想知道是否可以使用 SDFM 在没有外部 AMC1305的情况下完成解码输出? 与 ADI 的 AD2S1205相比有哪些优势?
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一位使用 F28379D 的客户、我想知道 SDFM 模块是否可用于旋转解码? 客户想知道是否可以使用 SDFM 在没有外部 AMC1305的情况下完成解码输出? 与 ADI 的 AD2S1205相比有哪些优势?
非常感谢~
尊敬的 Rhea:
抱歉、我在初始回复中误解了您的问题、且未查看 AD2S1205器件数据表。 那么、您要连接 AD2S1205器件的数字侧吗?
数据表在下方提供了使用 SPI 接口的一些参考。 在 C2000上、您可以考虑使用 SPI 和 CLB 模块与器件连接。 我们确实提供了一些参考设计、以这种方式与不同的绝对编码器类型进行连接。

请参阅以下内容、了解我们的参考资料:
https://www.ti.com/tool/TIDM-1010
https://www.ti.com/tool/TIDM-1011
https://www.ti.com/tool/TIDM-1008
此致!
凯文
1. 您能再问一下我、F28379 SDFM 模块的时钟输入接口是否与 I2C 和 SPI 兼容?
根据数据表、SDFM 似乎没有任何抖动或时钟精度要求。 如果同一个 SPI 或 I2C 路由到 Δ-Σ 调制器以及环回到 SDFM、应该就不会有任何挑战。 它们确实需要满足设置保持时间要求、这现在是 PCB 布局的一个函数。 如果 SPI 或 I2C 与其他一些通信接口共享、则 PCB 相关的端接方面
注意:ePWM 是为 SDFM 和 Δ-Σ 调制器计时的最常用方法。 这是一种久经考验的方法。
有关这些详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/TIDA033上的应用手册。
2. F28379和 F2838x 在176引脚封装中是否兼容?
有一份移植指南、其中介绍了这两个系列的硬件更改: www.ti.com/lit/spracq1