This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:旋转变压器

Guru**** 2532120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246403/tms320f28379d-rotary-transformer

器件型号:TMS320F28379D

您好,

我有一位使用 F28379D 的客户、我想知道 SDFM 模块是否可用于旋转解码? 客户想知道是否可以使用 SDFM 在没有外部 AMC1305的情况下完成解码输出? 与 ADI 的 AD2S1205相比有哪些优势?  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您是否了解过 F2837x 器件的 eQEP 模块? 它专门设计用于与线性或旋转增量编码器进行连接。

    SDFM 模块用于连接 Σ-Δ 调制器(如 ADC)。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有使用 DAS1205+F28379或 F2838X 的设计参考方案?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    抱歉、我在初始回复中误解了您的问题、且未查看 AD2S1205器件数据表。 那么、您要连接 AD2S1205器件的数字侧吗?

    数据表在下方提供了使用 SPI 接口的一些参考。 在 C2000上、您可以考虑使用 SPI 和 CLB 模块与器件连接。 我们确实提供了一些参考设计、以这种方式与不同的绝对编码器类型进行连接。

    请参阅以下内容、了解我们的参考资料:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1010

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1011

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1008

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin,

    1.您可否再次问我、F28379 SDFM 模块的时钟输入接口是否与 I2C 和 SPI 兼容?

    2. F28379和 F2838x 在176引脚封装中是否兼容?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    我们将调查您的问题、并会在一天内回复。  

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能再问一下我、F28379 SDFM 模块的时钟输入接口是否与 I2C 和 SPI 兼容?

    根据数据表、SDFM 似乎没有任何抖动或时钟精度要求。 如果同一个 SPI 或 I2C 路由到 Δ-Σ 调制器以及环回到 SDFM、应该就不会有任何挑战。 它们确实需要满足设置保持时间要求、这现在是 PCB 布局的一个函数。  如果 SPI 或 I2C 与其他一些通信接口共享、则 PCB 相关的端接方面  

    注意:ePWM 是为 SDFM 和 Δ-Σ 调制器计时的最常用方法。 这是一种久经考验的方法。  

    有关这些详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/TIDA033上的应用手册。

    2.  F28379和 F2838x 在176引脚封装中是否兼容?

    有一份移植指南、其中介绍了这两个系列的硬件更改: www.ti.com/lit/spracq1