This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249180/tms320f28379d

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

我正在使用 TMS320F28379D (在 OP8666中由 OPAL RT 提供)和 Code Composer Studio (CCS)、并使用 ADC、DO 端口等实时运行 Simulink 模型、 我想使用 Simulink 块生成特定持续时间的实时延迟(例如、10usec)、并将其用作生成脉冲的死区时间(我不使用任何 PWM 模块)。 哪一个是合适的 C2000支持包 Simulink 块、用于配置计时器设置以及我应该进行哪些硬件配置设置?


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nena:

    请通过以下链接查看 MathWorks 常见问题解答:

    如果您还有其他问题、获取有关 MathWorks 产品支持的最佳方式是 联系  MathWorks 现场技术支持。

    您还可以在  MATLAB Answers C2000论坛上搜索答案或发布问题。 此外、还在 "文档 和 示例"中提供了有关 MathWorks 支持 C2000的信息

    我将在此处关闭该主题、因为该软件由 MathWorks 团队在他们的论坛上提供支持。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 您能否给我一个示例或链接、通过在 CCS (库、计时器配置等)中使用 C 语言对处理器进行编程作为 Simulink 的替代方案、来查找执行我在问题中所述工作的示例或链接?  

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nena:

    您提到了各种外设、并且为每个外设提供了 C2000Ware 示例(请参阅 文件资源管理器中的 C2000Ware_4_XX_XX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1);如果尚未安装、则需要安装 C2000Ware。 您能准确告诉我您要实现的目标吗? 其中一个类别的例子可能涵盖了您尝试创建的解决方案。 如果您只是尝试创建计时器(不是通过 ePWM)、那么您可以在 C2000Ware 中看到计时器示例。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    非常感谢您的及时回复!
    实际上、我想   使用德州仪器(TI) C2000处理器的可用 Embedded Coder Support Package 实现我在 C2000Ware_4_XX_XX_XX\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\interrupt 中找到的 interrupt_ex3_sw_priitization 代码(请参阅随附的 文件)。 我不确定应该使用哪个块来配置  计时器(TIM0、TIM1、TIM2寄存器)的周期(PRD 寄存器)、并使用它们在我需要的时间间隔生成硬件中断。 可能是软件中断或 C28x 硬件中断。 任何关于这一点的建议都会很 有帮助!
     
    再次感谢您 、
     
    尼纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nena:

    如前所述、对于所有 Simulink/MathWorks 问题、您应咨询 MathWorks 的客户支持。 此 论坛针对有关 TI 开发的软件(如 CCS 或 C2000Ware)、器件、文档等的问题。 如果您对特定外设或器件本身的相关内容有疑问、我很乐意回答您的问题、或指导合适的专家提供解决方案。 您的问题似乎主要与 Simulink 软件有关、 因此我将暂时关闭此线程。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    此致、

    尼纳